请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS56121 您好、好友:
我对 TPS56121有2个问题,
1:四个 BP 的含义是什么、它们在特定情况下的功能是什么?
2:自举如何工作? VBP =? VBP 是连接到引脚引导、然后是引导 SW、还是 SW 通过外部电容器 C14 (100nF)引导引脚?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.