This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650EVM-639:VOUT 引脚上的 BQ24650EVM 负载

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720914/bq24650evm-639-bq24650evm-load-on-vout-pin

器件型号:BQ24650EVM-639

您好!

将需要固定电压的系统部件连接到 VOUT 引脚、同时通过同一引脚为11.1V 电池充电、是否可能且安全? 我知道有一个 VSYS 引脚用于连接负载/系统、但我从该引脚获得的电压接近18V、VOUT 的电压接近于我们所需的电压、而无需添加降压/升压稳压器

您好!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您将系统与电池并联、则电压将随电池变化。 它不会是固定电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、如果负载与 BQ24650EVM 并联、并且与电池并联、如下所示:

    我不会获得固定电压吗? 或者至少 这是我从 https://www.quora.com/Is-it-possible-to-charge-and-discharge-a-battery-at-the-same-time 上了解到的内容 

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插入未充电的电池后、电池电压将会充电。 如果负载与电池并联、则电压将随电池电压变化
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jing、非常感谢您的回答、但我对最后一个问题不太了解。 通过像原理图中那样连接负载、我将不会有固定电压? 我认为并联负载(如原理图中所示)可以看到充电器的电压、如果没有阳光来为馈入充电器的太阳能电池供电、负载将看到电池的电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fabian、

    连接输入源后、您是否希望为电池电压充电? 如果电池已充电、则电池电压将升高。 有用于电池充电的 CC 和 CV 级。 在 CC 模式下、充电的输出电压未被调节。