请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24650EVM-639 您好!
将需要固定电压的系统部件连接到 VOUT 引脚、同时通过同一引脚为11.1V 电池充电、是否可能且安全? 我知道有一个 VSYS 引脚用于连接负载/系统、但我从该引脚获得的电压接近18V、VOUT 的电压接近于我们所需的电压、而无需添加降压/升压稳压器
您好!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
将需要固定电压的系统部件连接到 VOUT 引脚、同时通过同一引脚为11.1V 电池充电、是否可能且安全? 我知道有一个 VSYS 引脚用于连接负载/系统、但我从该引脚获得的电压接近18V、VOUT 的电压接近于我们所需的电压、而无需添加降压/升压稳压器
您好!
但是、如果负载与 BQ24650EVM 并联、并且与电池并联、如下所示:
我不会获得固定电压吗? 或者至少 这是我从 https://www.quora.com/Is-it-possible-to-charge-and-discharge-a-battery-at-the-same-time 上了解到的内容