This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14020:在上电事件期间、有时它在输出端锁定在20V、而不是15V

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720822/lmr14020-sometimes-it-locked-at-20v-at-output-instead-of-15v-during-a-power-on-event

器件型号:LMR14020

尊敬的先生,

我在其中一个设计中使用了 LMR14020。 您可以在下面看到它-

问题:通常情况下、PCB 工作正常、但有时会提供20V (OP)而非15V 电压。 我再次重新启动电源、它工作正常。随机地、有时它在 PP1提供20V 电压。

 我已经检查了 EN 电压、它显示的是1.9V、足以打开开关。

在引脚5处、我得到的电压大约为0.8V、这也是正确的。 我不明白为什么它在上电事件期间有时会锁定在20V (OP)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    EN 引脚上有电阻分压器、请移除低侧10K 并重新测试电路以查看问题是否得到解决。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Andy
    感谢您的回复。

    我还有两个问题:
    LMR 14020具有过压保护功能、可关闭高侧 MOSFET
    当参考电压达到109%时,保持关闭状态,直到下降到大约107%。
    当标称+15V 变为大约20V 时,为什么该电路未激活?
    这是一个潜在的危险条件!!

    其次,删除该10K 将禁用启用功能。
    要使启用功能保持活动状态;应该怎么办?
    将电阻值从10K/100K 降低到更低值?

    此致
    \
    Varunesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Varunesh、

    请发送电子邮件至 andy.chen@ti.com 、详细讨论此问题。

    B R

    Andy