请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR23630-Q1 您好、TI、
我们 使用来自电路板上4个其他信号的电压启用 LMR23630-Q1。 这些信号为3V 或1.65V (由于小信号二极管、从3.3V 和1.8V 下降)。 在没有这些信号的情况下、有一个220k Ω 电阻器可下拉使能引脚。 这是可以接受的吗? 目的不是设置 UVLO 阈值、而是使用220kOhm 下拉电阻器来防止 EN 引脚悬空。 如果您认为此实施存在任何问题、您能提供建议吗?