This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43340-Q1:有关 Vin 电压的问题在初始启动期间应超过6.5v

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS43340-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720682/tps43340-q1-the-question-about-vin-voltage-should-over-6-5v-during-initial-start-up

器件型号:TPS43340-Q1

您好!

对 数据表中的 TPS43340-Q1第9页有两个问题。

输入电源电压 Vin、器  件初始启动时所需的输入电压为6.5V 至40V、工作范围超过4V。

1. Vin 电压为什么需要超过6.5V 的初始启动?

如果在初始启动期间 Vin 电压低于6.5v、会导致什么问题?

请就此提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Maka、

    设备专家本周已不在办公室、但我的理解是:

    需要6.5V 电压来初始化内部电路。 它用于从 VIN LDO 为 VREG 生成5.8V 输出(请参阅图15)。  

    2.如果 Vin 电压不超过6.5V、则器件可能无法初始化、因此不应打开任何输出。 一旦电压升至6.5V 以上、该部件应开启。 请注意、这是一个最大规格、因此器件可在6.4V 或更低的电压下导通。