This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510-G3:CC 偏移自动更新

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720713/bq27510-g3-cc-offset-update-automatically

器件型号:BQ27510-G3
主题中讨论的其他器件: BQ27510

您好!

 

我 发现 BQ27510-G3的‘CC offset’寄存器将自动变化的现象。  ‘,我将黄金映像更新为 BQ27510,“CC offset”(CC 偏移)设置为1320 mA。 但 在我‘d‘Δ t atlash’寄存器几次或重新打开电路板后,Δ V CC offset’变为1482mA。 我的操作处于正常模式。

我注意到 下面有一个描述。 那么、我想检查这种现象是否正常? 如果是、情况 B 是否被触发? 如果没有、我应该怎么做来解决这个问题?

 

非常感谢。

Brian Zhao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian
    这是正常情况。 监测计定期执行 cc 偏移校准、以确保库仑计数器随时间保持准确。 您无需尝试纠正或执行任何操作。
    谢谢
    Onyx