请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27510-G3 主题中讨论的其他器件: BQ27510
您好!
我 发现 BQ27510-G3的‘CC offset’寄存器将自动变化的现象。 ‘,我将黄金映像更新为 BQ27510,“CC offset”(CC 偏移)设置为1320 mA。 但 在我‘d‘Δ t atlash’寄存器几次或重新打开电路板后,Δ V CC offset’变为1482mA。 我的操作处于正常模式。
我注意到 下面有一个描述。 那么、我想检查这种现象是否正常? 如果是、情况 B 是否被触发? 如果没有、我应该怎么做来解决这个问题?
非常感谢。
Brian Zhao