嗨、大家好
至于 CTL 引脚功能,数据表:CTL 是脉宽调制器(PWM)的电压控制环路输入。 将 VCTL 拉至低于 VZDC 会导致 GATE 停止开关。 将 VCTL 增加到高于 VZDC (0占空比电压)会提高开关 MOSFET 编程的峰值电流。 在大约 VZDC +(2×VCSMAX)时请求最大(峰值)电流。 从 CTL 到 PWM 比较器的交流增益为0.5。 从 CTL 到 ARTN 的 kΩ 分频器约为100 μ s。
因此、在我看来、CTL 引脚用于控制 PWM 脉冲。 它与电流限制有关。 但我很困惑该引脚的工作原理是什么? Vzdc 的含义是什么? 或者为什么是 Vzdc? 当 Vzdc 高于 Vctl 或低于 Vctl 时、条件是什么? 请解释 CTL 的工作原理。
感谢您的任何反馈。
谢谢
Vincent