工具/软件:WEBENCH设计工具
当 TPS54360插入有效电源时、我会经历重复的灾难性故障。
具体而言、我使用 TPS54360设置将48V 直流转换为6.5V 直流、以通过以太网供电。 当以太网电缆在系统关闭时连接、打开电源会导致正常运行。 然而、当以太网电缆在系统已通电后连接时、TPS54360会发生显著故障。 这种情况会有一定的规律性发生、尽管不是每次器件被热插拔时。 我能够再现这种行为。
我将为 TPS54360推荐使用 WEBENCH 配置、并为48V 提供良好的电源。 对有关潜在问题(以及如何解决该问题)的任何建议都表示赞赏。