主题中讨论的其他器件: BQ27542-G1、 BQ28Z610
您好、先生、
我们有一个关于 BQ24160的问题、我们的架构是 bq24160 +电池电量监测计+ MCU、 MCU 使用 I2C 总线控制 bq24160和电池电量监测计、我们有两个电池、
一个具有 bq27542-G1电量监测计(电池1)、内部 I2C 上拉至电池 Vbat、
另一个具有 bq28z610电量监测计(电池2)、不带内部 I2C、将电池 Vbat 拉高、
测试序列(直流和 USB 插件)
将电池1插入系统、然后插入直流和 USB 电源、MCU 读取充电器
有时、它们只能获得 USB 电源、而没有直流电源。
2.当使用 A2电池相、插入和测试时,它们将始终获得正确的电源,因此正常。
因此、我们想知道为什么不同的电池会影响对上述两种情况的判断、请告诉我们发生了什么情况?
BR、
叮当声