This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:高功率 LED 驱动器选择

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410, TPS92692, TPS92691

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719110/lm3410-high-power-led-driver-selection

器件型号:LM3410
主题中讨论的其他器件: TPS92692TPS92691

您好!

我目前正在一个项目中工作、需要在5个级别控制24个高功率 LED 的强度。 我计划使用 Lumileds L1CU-BLU1000000000 (https://www.lumileds.com/uploads/705/PB198-pdf)、其中截止电压为2.83伏、电流为350mA。 根据要求、电源应来自 SMPS (最大输出- 12v、6A)。

我 需要选择一个具有 PWM 功能(最大0-5V)的恒流驱动器,以便从微控制器控制 LED 强度。 哪种类型的驱动器 IC 最适合此应用?

到目前为止、我知道的是:

  1. 我可以使用具有 PWM 的恒定电流升压转换器 IC (最大输入电压为12v、3A、最大输出电压为23V、1.3A)、并将8个 LED 串联、3个此类条带并联、以便每个并联分支的电流约为350mA、条中的每个 LED 的电压约为2.8V。 在这种情况下、我一次只需要一个来自微控制器的 PWM 通道来调暗所有 LED。 如果有人可以为此规格推荐驱动器 IC、那就很好了。这种想法是否存在任何隐藏的缺陷、或者在功耗方面效率是否降低?

  2. 我可以使用具有 PWM 的恒流降压转换器 IC (输入12V、3A 最大值和输出9.5V、2.8A)、并连接3个串联 LED 和8个此类并联条。 每个串联条的电流约为350mA、每个 LED 的电压约为2.8V (在每个串联分支上添加了一些电阻器)

如果我使用3个驱动器 IC 并在其中划分 LED 负载、是否仍然可以使用微控制器的3个 PWM 通道同时调光所有 LED?

我搜索并找到了 LM3410、但我不确定它是否适合我的应用。

请向我推荐一种良好的设计方法和合适的驱动器 IC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    那么、这三个8的灯串吗? 这些数字不会相加、因此我不知道您要做什么、23V 和1.3A 与2.83V 和350mA 不匹配。 上面的 LED 链路仅显示了包含多个彩色 LED、无 VF 或最大工作电流或任何运行曲线的通用表。

    LM3410适用于高达24V 的电压。 如果您的输出为23V、那么绝对最大值是多少? 或者、如果在低温下使用 LED、或者存在可能导致 LED 堆叠高于24V 的高容差、我不会使用此部件。 您可以查看 TPS92691和 TPS92692、它们可以轻松实现23V 电压、但如果这是24个串联的 LED、则采用不同的设计。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、
    我假设驱动器 IC 能够至少在1.3A (近似值)时从输入 SMPS (12v、3A 最大值)提供23V 电压。 如果我将3个8串联 LED 串并联连接到这个假设的驱动器 IC、那么对于每个并联分支、电流将大约为1.3A/3 = 0.43A; 可能是我可以添加一个具有电阻器的并联支路、该电阻器会消耗一些电流、以便所有支路都将获得大约350mA 的电流。 如果串联电路中的每个 LED 电压均为2.83V、则电压将变为2.83*8=22。 64V、I 大约将该值近似为23V。

    24V 输出不是绝对最大值。 它只是我上面提到的组合的近似值(3个并联灯串,每个灯串有8个串联 LED)。 很抱歉,我拔出了一个通用链接作为 LED 的参考,实际数据表如下: www.mouser.in/.../DS198-1350748.pdf

    我正在考虑对这24个 LED 进行不同配置、以便我可以使用微控制器中最少数量的驱动器 IC 和最少数量的 PMW 通道。

    我的限制是:
    1)输入电源-应为 SMPS (9V 或12v、不超过6Amps)
    2) LED ->30流明、蓝色- 420-500nm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这是蓝色 LED 的 LED 数据表中的"blue L1CU-BLU1000000000 2.50 2.83 3.50"这是该 LED 在350mA 时的最小、典型和最大 VF。 如果您处于28V 电压时、最大电压为3.5V 乘以八个 LED、则 LM3410无法执行此操作。 另请注意、LED VF 的额定温度为85摄氏度、这意味着环境温度将更高。 24V 是 LM3410应使用的最大电压、而不是最大电压。 如果是这种情况、我会查看 TPS92691或 TPS92692。 另外、您可以有四个六灯串、但如果您计划调光相当低、则可能会遇到调光问题。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听到你的反馈、因此我相信你可能已经解决了这个问题。
    该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。