主题中讨论的其他器件: TPS92692、 TPS92691
您好!
我目前正在一个项目中工作、需要在5个级别控制24个高功率 LED 的强度。 我计划使用 Lumileds L1CU-BLU1000000000 (https://www.lumileds.com/uploads/705/PB198-pdf)、其中截止电压为2.83伏、电流为350mA。 根据要求、电源应来自 SMPS (最大输出- 12v、6A)。
我 需要选择一个具有 PWM 功能(最大0-5V)的恒流驱动器,以便从微控制器控制 LED 强度。 哪种类型的驱动器 IC 最适合此应用?
到目前为止、我知道的是:
-
我可以使用具有 PWM 的恒定电流升压转换器 IC (最大输入电压为12v、3A、最大输出电压为23V、1.3A)、并将8个 LED 串联、3个此类条带并联、以便每个并联分支的电流约为350mA、条中的每个 LED 的电压约为2.8V。 在这种情况下、我一次只需要一个来自微控制器的 PWM 通道来调暗所有 LED。 如果有人可以为此规格推荐驱动器 IC、那就很好了。这种想法是否存在任何隐藏的缺陷、或者在功耗方面效率是否降低?
-
我可以使用具有 PWM 的恒流降压转换器 IC (输入12V、3A 最大值和输出9.5V、2.8A)、并连接3个串联 LED 和8个此类并联条。 每个串联条的电流约为350mA、每个 LED 的电压约为2.8V (在每个串联分支上添加了一些电阻器)
如果我使用3个驱动器 IC 并在其中划分 LED 负载、是否仍然可以使用微控制器的3个 PWM 通道同时调光所有 LED?
我搜索并找到了 LM3410、但我不确定它是否适合我的应用。
请向我推荐一种良好的设计方法和合适的驱动器 IC。