This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515HV:PWM 调光问题

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515HVEVM-749

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718232/tps92515hv-pwm-dimming-problem

器件型号:TPS92515HV

我参考了使用 TPS92515HVEVM-749原理图。

它使用 DIM 和 FIX IADJ 和 PWM 16KHz。

 由于闪烁、我不得不更改 FSW 频率(580KHz -> 700KHz)。  

它的工作是错误的。  

当我进行 PWM 调光时、LED 会更亮并保持正常。

我确实将 PWM 频率1KHz 更改为16KHz。

但1~10kHz PWM 频率产生了电感器的振铃噪声。

我变暗了、现在出现了更多的照明问题。  

我想知道这个。

下面是我的原理图

输入电压为52V。 VLED 低于46V。 最大 ILED 为0.8A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我不确定你在上面说的是什么。 "这是一个错误的工作"、我不明白这意味着什么。 如果您在 IC 上以16KHz 使用 PWM、则需要6.3us 才能将电感器充电至0.8A。 它将在0.82us 内从0.8A 放电。 这会使调光看起来是非线性的。

    我也不理解"我没有调光、现在有更亮的问题。" 有什么问题?

    我只能理解 PWM 频率为16KHz、Fsw 为700KHz、但我不知道您的调光问题是什么。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听到你的反馈、因此我相信你可能已经解决了这个问题。
    该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。