请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3406 主题中讨论的其他器件: TPS92515、 TPS92513
团队、
我的客户在驱动 LM3406时遇到问题。 我们使用它来控制 LED。 我们通过电阻分压器控制 FB 电压、以提高和降低 LED 的亮度。
我们不能使用 PWM b/c LED 正在点亮摄像头的物体、我们也不能冒险使快门速度导致 LED 信号失真。 因此、我们将使用 PWM 引脚关闭电源。
控制电路是 DAC、放大器和电阻分压器、可在0-1A 范围内进行控制。 当我们关断器件时、如果控制电路的任何残余电压高于零、那么它似乎会使 LM3406中的某些内容饱和、因此开启 LED 的唯一方法是通过 LED 驱动0.8A 或更高电流。 任何小于该值的值、LM3406都不会驱动 LED。
在监控 CS 引脚的事件期间、我们看到该驱动器越来越低。 他们观察到 CS 电压低至40mV、标称值应为200mV。
一旦他们克服了这种饱和条件、LED 就会亮起、并且能够按预期从1安培降至大约10mA。
您是否对导致饱和的原因有任何意见、以及有关如何解决这一问题的任何建议?