请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS717 大家好、
我的客户使用 TPS71701生成1.8V 电压、但发现无负载时的输出为2.3V、负载为200 Ω 时的输出为1.8V。 您可以帮助检查原理图和原因吗? 谢谢。
BR
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我的客户使用 TPS71701生成1.8V 电压、但发现无负载时的输出为2.3V、负载为200 Ω 时的输出为1.8V。 您可以帮助检查原理图和原因吗? 谢谢。
BR