This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25630-1EVM-291:桥式整流器(D3)、C6和四个1.0Mohm 电阻器的功能是什么?

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720498/ucc25630-1evm-291-what-is-the-function-of-the-bridge-rectifier-d3-c6-and-the-four-1-0mohm-resistors

器件型号:UCC25630-1EVM-291

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tim、

    感谢您关注 UCC25630-1EVM。 二极管电桥和放气电阻器的用途是模拟一个轻负载的 PFC 前端。 为了使 X 电容器放电正常工作、二极管电桥本身也是必要的、这样控制器就可以从线路-> HV 引脚->主接地->中性线完成电路。

    对 EVM 设计建模后的应用是交流/直流电源、其中 LLC 由 PFC 前端供电

    此致、
    本·洛夫