请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27510 主题中讨论的其他器件:BQ27501
您好!
我正在尝试为 bq27501电量监测计 IC 写入 CC 增益和 CC 偏移值。 根据数据闪存摘要、CC 增益数据闪存至 EVSW 的转换为 EVSW=4.768/DF
例如、我希望 EVSW 值=10.021
我的 DF=4.768/010.021=0.4759
因此、我尝试使用 I2C 模式写入0.4759、并在 bq 评估软件中检查写入是否成功。
该软件抛出错误,表示“不允许您输入的值,因为它会导致代码(十进制) 11除以零。”
CC 偏移的问题也与此类似。 如果在编写时需要注意与数据类型相关的任何内容、请提供帮助。