This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510:CC 增益和 CC 增量值

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720017/bq27510-values-of-cc-gain-and-cc-delta

器件型号:BQ27510
主题中讨论的其他器件:BQ27501

您好!

我正在尝试为 bq27501电量监测计 IC 写入 CC 增益和 CC 偏移值。 根据数据闪存摘要、CC 增益数据闪存至 EVSW 的转换为 EVSW=4.768/DF

例如、我希望 EVSW 值=10.021

我的 DF=4.768/010.021=0.4759

因此、我尝试使用 I2C 模式写入0.4759、并在 bq 评估软件中检查写入是否成功。

该软件抛出错误,表示“不允许您输入的值,因为它会导致代码(十进制) 11除以零。”

CC 偏移的问题也与此类似。 如果在编写时需要注意与数据类型相关的任何内容、请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    请参阅下面的 e2e 帖子。 您始终可以搜索论坛、因为其他人可能会遇到类似的问题、例如您过去遇到的问题以及他们解决的问题

    e2e.ti.com/.../53473

    谢谢
    Onyx