This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG5200:LMG5200芯片中是否已集成死区时间电路?

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG5200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720102/lmg5200-is-the-deadtime-circuit-already-incorporated-into-the-lmg5200-chip

器件型号:LMG5200

您好!

我不确定死区时间电路是否已集成到芯片设计中、或者我是否必须在外部确保足够的死区时间、同时提供 PWM 信号以避免击穿? 如果有人能够澄清这一点、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Abdul、

    根据 LMG5200数据表第8.3.1节:

    "为了根据设计需求灵活地优化死区时间、LMG5200不会实施
    重叠保护功能。 如果 HI 和 LI 均置位、则高侧和低侧 GaN FET 均为
    打开。 为了避免击穿、必须仔细考虑控制输入。"

    您必须使用 PWM 信号的输入时序来设置死区时间。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abdul:

    LMG5200内部不提供死区时间控制功能。 这需要使用外部控制器来完成。

    希望得到帮助。

    最棒的

    Masoud
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Masoud、

    感谢您的回答。 关于死区时间、在这段时间内是否有建议?

    此致、

    Abdul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Abdul、

    此应用手册是一个很好的参考: www.ti.com/.../snva815.pdf

    祝你好运、

    Masoud