This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65311-Q1:使用 SPI LPM0和 PWR_CONFIG 寄存器执行关断序列?

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720479/tps65311-q1-shutdown-sequence-using-spi-lpm0-and-pwr_config-resgister

器件型号:TPS65311-Q1

当我处于活动状态时、是否能够使用 PWR_CONFIG 寄存器在确定的序列中禁用电源、然后过渡到 LPM0模式、以便最后关闭降压1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Julio、

    通过读取数据表、看起来将 BUCKx_EN 位写入0应该会禁用 BUCK、并且它们可以通过 SPI 写入顺序来确定该序列、尽管它将是立即的。 然后可以输入 LPM0、它们将已经被禁用。

    我在我们的专家中遇到过这样的问题:如果还有更多的事情要做。