请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76200 尊敬的先生/女士
这是我的客户遇到的问题。 CHG_EN、DSG_EN 和 CP_EN 都具有高电平信号。 测量电压在空载条件下如下所示。
但客户仅拉动0.1A 负载、整个电压下降。 DS0005显示为上拉电阻。 请参阅下图。
我想问问题是什么? 是否有任何改进方法?
此致、
黄上
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.