主题中讨论的其他器件:BQ25120A、 BQSTUDIO、 BQ25121A
我使用 bq25120a EVM 来评估电源管理电路。 它在 Vin (USB 提供5V 电压)存在时工作良好、但是如果我去掉 Vin、整个模块不再起作用。
根据 bq25120a 的数据表、如果没有外部电压源、则芯片应由电池电源供电。
但是、该 EVM 的运行方式与数据表中所述的不同。 我将 VSYS 设置为2.5V、如果电池不提供 Vin、VSYS 将上升至3.1V 并失去与 bqstudio 的连接。
如何解决此问题?