This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25120AEVM:无法在 EVM 上激活"有源电池模式&quot

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25120A, BQSTUDIO, BQ25121A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/714992/bq25120aevm-could-not-activate-active-battery-mode-on-evm

器件型号:BQ25120AEVM
主题中讨论的其他器件:BQ25120ABQSTUDIOBQ25121A

我使用 bq25120a EVM 来评估电源管理电路。 它在 Vin (USB 提供5V 电压)存在时工作良好、但是如果我去掉 Vin、整个模块不再起作用。

根据 bq25120a 的数据表、如果没有外部电压源、则芯片应由电池电源供电。

但是、该 EVM 的运行方式与数据表中所述的不同。 我将 VSYS 设置为2.5V、如果电池不提供 Vin、VSYS 将上升至3.1V 并失去与 bqstudio 的连接。

如何解决此问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hyobin、

    您是否已连接电池电源? 仅在电池上、/CD 引脚必须处于高电平才能进行通信。  

    此致、

    gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gautham、

    我使用 SMU 作为电池电源、并使用/CD 和 VSYS 安装了跳线。
    但 VSYS 输出与我通过寄存器设置的电压不对应。

    我希望它为2.5V、但一旦我断开 Vin、它将变为3.1V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hyobin、

    当/CD 为高电平时、如果没有 I2C 事务、我们运行看门狗计时器。 这将导致 VSYS 在50秒内恢复到默认状态、即1.8V。 我觉得你有一个短的地方让 VSYS 向上漂移。

    您的 I2C 上拉电阻设置为什么? 您能否提供有关您的设置的更多信息? 您是否已将其连接到其他任何设备?

    此外、请向我发送一张包含跳线设置的 EVM 图片。

    此致、
    gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gautham、

    阅读完您的回复后、我移除了 Vpullup I2C 的跳线、现在 bqstudio 识别了芯片。

    我认为跳线使 VSYS 输出漂移高达3.1V。 该跳线是如何工作的?

    此外、我关闭了看门狗计时器、以防止 IC 恢复到默认设置。

    我能够"写入" VSYS 的寄存器、使其为2.5V、但当我"读取"时、寄存器 VSYS 会恢复到1.8V。

    当我在 VSYS 和 GND 之间放置电阻器负载时、它再次变为1.8V。

    目前、我无法上传图片、但我仅在下面数据表的图1中松开了 I2C 上拉跳线。

    www.ti.com/.../sluubq5a.pdf

    此致、

    Hyobin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hyobin、

    BQstudio 的黑色框上有外部上拉电阻器。 I2C 上拉跳线将 I2C 引脚拉至 VSYS。 您看到 VSYS 上拉至盒的电压。

    谢谢、
    gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复 Gautham。

    我还有一个问题。 如果我关闭 Vin (电池工作模式)、则/CD 为高电平、如果 VSYS 上有负载、则寄存器将进入默认状态。
    例如、我在1kOhm 负载下设置 VSYS = 2.5V、但一旦我打开有源电池模式、寄存器会复位、使 VSYS 变为1.8V、不会随 I2C 发生变化。

    此外、如果我使用高阻态模式、负载可以消耗多少电流? 是否可以在电流消耗较小的负载下使用高阻态模式?

    提前感谢、
    Hyobin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hyobin、

    请随时为问题创建新主题,因为它可以帮助人们在论坛上寻找答案:)

    在默认情况下、器件具有看门狗、并将在50秒后恢复到活动 BAT 模式或 VIN 存在时的原始设置。 如果您正在寻找 BQ25121A、我推荐您使用 BQ25121A。 在50秒看门狗过期之前、必须为 I2C 提供服务(读取寄存器)。 尝试访问 I2C 时、您的/CD 引脚是否为高电平? I2C 是否上拉至 VSYS?

    您可以对任何负载使用 HiZ 模式-这不是问题。  

    此致、

    gautham