请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 工具/软件:WEBENCH设计工具
我需要使用 BQ24610为电池充电。 我将使用两节串联电池。 我的电池容量为10000mAh。 我的输入电压为9V。 我的充电电压为8.4V。 我的充电电流为5A。 在 WEBENCH 中,对于我的设计参数,没有来自 TI 的充电 IC。 而 BQ24610在 WEBENCH 中没有任何设计参数。 我可以在设计中使用 BQ24610吗? 为什么 WEBENCH 没有为我的设计参数显示任何器件?