This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/BQ24610:BQ24610

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720174/webench-tools-bq24610-bq24610

器件型号:BQ24610

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我需要使用 BQ24610为电池充电。 我将使用两节串联电池。 我的电池容量为10000mAh。 我的输入电压为9V。 我的充电电压为8.4V。 我的充电电流为5A。 在 WEBENCH 中,对于我的设计参数,没有来自 TI 的充电 IC。 而 BQ24610在 WEBENCH 中没有任何设计参数。 我可以在设计中使用 BQ24610吗? 为什么 WEBENCH 没有为我的设计参数显示任何器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Webench 不支持 bq24610。 有关 最新的 Webench 模型列表、请访问 webench.ti.com/.../。 谢谢!