This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:更新状态问题

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-G1, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720098/bq34z100-g1-update-status-issue

器件型号:BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件: GPCCHEM

BQ34Z100-G1更新状态始终停留在 0x04。 在电池组充满电且2小时后 VOK 未被清除、更新状态仍在0x04中、如何解决此问题后、从计算机监测到6mA 电流?

原始主题链接:e2echina.ti.com/.../158236

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的刘佩亨:



    确保在设置 FC 位后断开充电器。 如果未设置 FC 位、请修改设备设置以确保 FC 设置正确。 在允许器件在充满电时至少休息2小时(对于某些化学物质为5小时)后、按照建议的化学物质放电速率放电至终止电压、并让器件休息5小时。 此时、您应该会看到更新状态从0x04推进到0x05。 充满电并重复上述步骤、然后查看从0x05到0x06的更新状态预告。

    如果在执行这些步骤后仍然存在问题、请描述您的设置、包括电池化学成分、最大电池组电压、串联电池数、外部分压电阻值、分压器大小、并包含 gg.csv 文件。

    您的化学 ID 是什么? 您如何确定化疗 ID? 您是否使用了 GPCCHEM 工具?

    您是否启用了它?

    此致、
    Bryan Kahler