This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65051-Q1:LDO 启动上升时间

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720360/tps65051-q1-ldo-startup-rise-time

器件型号:TPS65051-Q1

LDO 启动上升时间是固定的还是取决于 Cout? 从图15中的曲线可以看出、这不是软启动 VREF 造成的、因为我们看不到比例启动。 LDO 的启动波形到底是什么定义的? 我对 LDO1特别感兴趣。

谢谢、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、

    所有直流/直流转换器和 LDO 的启动时间将取决于 Cout、但在这里、我相信我们所关注的是软启动功能、而不是特别提到的功能、因为它的控制不如直流/直流转换器的斜坡规格严格。


    如您所述、图15中显示的示波器截图是一段非常短的时间(20us/div)、斜坡不是100%线性、因此存在一定程度上对 Cout 的依赖、但仅在斜升的第一~0.8V 时。 从0.8V 到大约设定点的90%、该图是线性的。

    显然、从0.8V 到最终设定点有一个软启动特性、甚至可以在 LDO4上看到线性度。 使用示波器激发作为参考、我估计该区域中的压摆率为20mV/us、对于 LDO1、该较低的压摆率将比输出电容创建的时间常数更长、更有效的时间更长。

    对于图15中的 LDO3 (在示例中设置为1.2V)、时间常数不可忽略、因为软启动仅在斜坡的最后20us 左右有效。