请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92662-Q1 大家好。 如果我们不使用 ADC22、ADC21、AREF2、RX、TX、CLK 引脚、如何处理这些引脚?
- 对于 ADC 输入、我们可以将其连接到 GND 吗?
- AREF2是否连接10nF 电容器?
- RX、TX、CLK 都通过一个10k 电阻器接地?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好。 如果我们不使用 ADC22、ADC21、AREF2、RX、TX、CLK 引脚、如何处理这些引脚?