请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR23625-Q1 您好!
我们收到了客户关于 LMR23625-Q1的问题。
请帮帮我们。
[问题]
它们担心电感器电流纹波会干扰稳定的电流模式运行。 他们假设当电感器纹波电流非常低时、IC 内部无法检测到电感器纹波电流。 因此、稳定电流模式运行受到干扰。 是否有这样的问题?
他们正在考虑将此 IC 用于音频应用。 为了提高音频质量、他们希望使用尽可能大的电感值来降低输出电压纹波。
此致、
tateo