This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:SDP_STAT 位?

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719836/bq25892-sdp_stat-bit

器件型号:BQ25892
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

您好!

请告诉我 REG0B[1]位的正确信息。 从表20中、REG08[1]保留、其注释为"始终读取0"。 但是、似乎 REG08[1]分配给 SDP_STAT 并实际显示为"1"。 我还在表4中找到"sdp_stat=1 "、如附件所示。 请告诉我哪些信息是正确的。

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、您好!

    REG0B[1]的正确设置为1b;必须更新表20以反映这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fernando、

    感谢您的支持。 我了解 REG08[1]应在表20中从0更正为1。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 线程被解出并闭合。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fernando、Ning、

    请让我询问有关 REG08[1]的更多信息。
    REG08[1]在表20中被描述为保留位、但我想它应该是 SDP_STAT。 由于 REG08[1]位在 bqStudio 中被分配为 SDP_STAT、表4中有 SDP_STAT = 1b 的说明。 我的理解是否正确?

    此致、
    Satoshi / Japan Disty
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、您好!

    您的理解是正确的。 如前所述、我们将把它标记为在下一个数据表修订版上进行更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fernando、

    我明白了。 感谢您的快速回答!!

    此致、
    Satoshi