请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55010 工具/软件:WEBENCH设计工具
我已经使用 WEBENCH 设计了 VIN=3.3V~5V、Vout=3.3V Iout=0.5A 应用。
但是、WEBENCH 无法设计此应用。
它的注释是开关电流限值超过并且器件 L.S 超过。
高侧电流限值为2A (最小值)、低侧电流限值为-3A (最小值)
我认为该 TPS55010电流限制对于该应用具有足够的裕度。
设计限制在哪里?