This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:咨询 TPS23754双电源设计

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719183/tps23754-ask-for-tps23754-dual-power-supplier-design

器件型号:TPS23754

您好、Webmaster、

客户设计的双电源供应商。

PoE 电源

2.直流12V 外部适配器

我的问题是如何将适配器33-57V 修改为12V 电源?

如果客户无法参考此参考原理图、您还有其他参考设计吗?

此致、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    从原理图中可以看到、由于这是12V 输出、因此大多数应用将或置于次级侧。 我们发现这是一种更高效、成本更低的解决方案(否则、在更宽的输入范围内、电源变压器会更大)。

    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    感谢您的反馈。 客户提供了来自其他制造商的双电源解决方案。

    他询问如何修改 PoE 原理图以支持此类功能

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    是的、我看不到您上面的逻辑有什么问题。 您是否在尝试在适配器和 PoE 转换器之间实现平稳过渡? 如果是、我可以向您展示离线我们的方法。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    我们的客户开发了第一个 PoE 项目并希望获得参考原理图。

    他不知道如何修改 PoE 原理图并支持12V 直流适配器。

    您是否有令人不喜欢的参考设计?

    此致、

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    是的、我将发送一个朋友请求、以便我们可以离线共享信息。 谢谢!