请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 主题中讨论的其他器件:BQ40Z50
您好!
我们正在设计各种4S 锂聚合物电池组(4500mah 至36000mah)。
我们需要具有以下规格的4节锂聚合物电池 BMS。
单节电池电压最大值- 4.2V
最小电压- 3.3V
过流保护
过放电保护
过热保护
充电状态指示- LED
BQ40z50是否最适合我的设计
因此、请向我推荐一些良好的 BMS IC。