请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: 根据数据表 的图表(如下所示),我们知道当电流限制开始工作时,控制 IC 就会开始工作
将进入逐周期,然后它具有很小的占空比,并在同一时间检测 CS 的电压,如果仍在 设置时过流,
然后、IC 将在关断期间关闭所有占空比。
我的问题是,如果我们想逐周期保持,不要进入关闭时间,是否有任何方法? 我们希望在 过流时继续输出占空比,直到 我们排除过流情况,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好 Paul
从 VREF 到 SS/EN 引脚的电阻器将防止 IDS 电流将 SS/EN 引脚拉至3.6V 阈值以下。 电阻值为 R <(VREF - V_PULLUP 阈值)/IDS -可能需要62k 欧姆的电阻值。
其理念是内部 IDS 电流源无法使 SS/EN 电容器放电至低于3.6V 上拉阈值。
如果您希望控制器在此情况下关闭、则需要一个外部电路、该电路可以将 SS/EN 引脚下拉至 GND。
此致
Colin