主题中讨论的其他器件: TINA-TI
请告诉我下面关于 将 SLUA560C 更改为非同步整流器的两点。 (次级侧更改为二极管)
“①Is 设置 ARELEF、OUT 和 OUTF 引脚? (例如、开路、GND 等)
②Are D8和 D9 (SLUA560C 第2页)需要在 非同步整流器条件下进行连接?
如果需要 D8和 D9、是否需要二极管规格?
此致、
Satoshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请告诉我下面关于 将 SLUA560C 更改为非同步整流器的两点。 (次级侧更改为二极管)
“①Is 设置 ARELEF、OUT 和 OUTF 引脚? (例如、开路、GND 等)
②Are D8和 D9 (SLUA560C 第2页)需要在 非同步整流器条件下进行连接?
如果需要 D8和 D9、是否需要二极管规格?
此致、
Satoshi
您好 Satosi-San
我现在更清楚地看到了这一点-谢谢。
答案是肯定的-如果您使用二极管整流而不是 SR、则可能需要二极管。 如果变压器漏电感足够大、因此不需要单独的垫片电感器、则二极管无法使用的唯一条件。
二极管规格不太清楚-我建议客户对其原理图建模- slum277 TINA-TI 原理图将是一个很好的起点。 可以对其进行修改、以便使用垫片电感器和变压器电感的实际值以及相对容易的匝数比。 该模型中的 SR 可以简单地替换为客户要使用的二极管。 该仿真将提供峰值电流和平均电流、用于功率耗散计算。
三件事很清楚-
1/二极管反向电压规格必须大于 Vin 电压-我建议在400V 总线上使用600V 二极管。
2二极管必须是超快部件-例如、我们在600W EVM 上使用了600V、50ns MURS360器件。
3二极管电流路径必须为低电感。
如果您需要更多信息、请告诉我
此致
Colin
您好 Satosi-San
钳位二极管中的峰值电流将与初级峰值电流大致相同、 二极管中的平均电流将很小、因为它们在开关周期中仅在短时间内承载电流。 为了提供一定的裕度,应调整二极管的大小以承载最大初级电流。 恐怕我不能更具体地说、因为电流取决于许多细节-次级(中心抽头或单绕组)的类型、是否使用阻断电容器(电压模式控制中需要这种电容器)、输出电感的值等
我建议客户使用自己的组件值来运行仿真、并以这种方式测量二极管电流。 通过 http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?baseLiteratureNumber=slum277&fileType=tsc 上的 TI-TINA 仿真 、它们可以实现该目的(通过适当的组件值修改)
此致
Colin