This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:18V 至20V 直流/直流转换器的异常行为

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718321/lm5176-abnormal-behavior-for-18v-to-20v-dc-dc-converter

器件型号:LM5176

大家好、我的客户使用 LM5176来提供 C 型电源。 原理图如下所示

输入为18V、输出可以是5V、9V、12V、15V、20V。

它可以在5V、9V、12V 输出下正常工作。 但在15V、20V 输出下无法正常工作。

当配置为20V、0A 输出时、波形如下:黄色- 20V 输出、紫色- HDRV2_N、蓝色- HDRV1_N

当配置为20V、2.8A 输出时、波形如下:黄色- 20V 输出、紫色- HDRV2_N、蓝色- HDRV1_N

放大后、

对于15V 0A 输出、也是异常、输出波形如下:

对于15V 0.1A 输出、输出波形如下:

对于15V 2.8A 输出、输出波形如下:

什么可能导致这种异常、如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关频率设置为573kHz、电流感应电阻器 R86=0.016 Ω。

    我想它是由器件保护引起的。 我会让客户检查导致保护的原因。

    但不知道如何解决它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Howard、

    您是否仔细检查了组件值? 为此、请使用 LM5176 快速入门计算 器。 平均输出电流感应电阻器或峰值电感器限值似乎会导致 LM5176进入电流限值。 在计算器中、请首先检查 输出为20V 且输入电压为最小值的设计。 这将有助于正确调整组件的大小。

    -Garrett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我对 VCC 有疑问。

    根据数据表、只要 Vin 和 EN/UVLO 是恒定的、VCC 就应该保持恒定、即使发生过流或热关断、对吧?  

    我们观察到 Vin (18V)和 EN/UVLO (3.3V)是恒定的。

    但我们可以观察到 VCC 下降、如下所示(蓝线)、为什么?

    18-20V、0A 波形:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    是当 UVLO 引脚高于待机阈值时、VCC 轨应为恒定电压。 请检查以确保 EN/UVLO 引脚是否高于待机阈值。 此外、请仔细检查以确保 VCC 轨不受电流限制。

    如果您有更多问题、请直接与我联系。

    -Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我们确信 EN/UVLO 高于待机阈值。

    但是、如何检查 VCC 轨是否受限? 什么可能导致电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Howard、

    这取决于所使用的 MOSFET 和开关频率。

    IVCC =QGtote*FSW+5mA

    IVCC 是 VCC 轨消耗的电流
    QGtotal 是所有 MOSFET 加在一起的栅极电荷
    fsw 是开关频率
    5mA 只是一小部分裕量

    IVCC 电流必须小于数据表中指定的65mA。

    -Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。
    但我个人认为 IVCC 不会成为问题。
    因为它们在电路中使用四个完全相同的 MOSFET、并且开关频率在5V、9V、12V、15V、20V 输出下是恒定的。
    如果在5V 时 IVCC 不会导致问题、则它在15V、20V 输出下也能正常工作。

    我已为客户应用 EVM 进行测试、以查看他们是否可以根据我们的 EVM 修改电路。