This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54310的控制模式

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54310

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/677967/control-mode-of-tps54310

主题中讨论的其他器件:TPS54310

我有一个问题。

TPS54310电压模式还是电流模式?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西泽-圣、

    TPS54310是电压模式控制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    在某些产品中、数据表中未描述控制模式。

    当数据表中未描述控制模式时、您是否知道如何区分电压模式和电流模式?


    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西泽-圣、

    在论坛上进行描述有点困难、但基本上是:

    电流模式控制使用跨导误差放大器。 2型或1型的补偿组件将从 COMP 引脚连接到 GND。

    电压模式控制使用传统的误差放大器。 对于1类、2类或3类补偿、它将具有从 Vout 到 VSENSA 以及从 VSENSE 到 COMP 的补偿网络。

    如果您对此不清楚、请直接与我联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!


    我们的客户尝试对降压直流/直流转换器的控制模式进行分类。
    我们想知道如何根据数据表对控制模式进行分类。
    例如、内部电路图、数据表中的说明。

    此致、


    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西泽-圣、
    还有一些其他线索、电流模式控制通常具有"gme"=误差放大器跨导、"gms"=功率级跨导等规格。 如果您看到这些规格、则表示电流模式 contro.l