This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP87524B-Q1:SCL 和 SDA 线未使用时在何处连接

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719641/lp87524b-q1-where-to-tie-the-scl-and-sda-lines-when-they-are-unused

器件型号:LP87524B-Q1

PMIC 的数据表没有提到 SCL 和 SDA 线在未使用时如何处理。 由于在 PMIC 开启之前电路板将不会有3.3V 电源、因此它们应该连接到 PMIC 的3.3V 输出还是接地?

此外、如果它们连接到3.3V 输出、则应通过上拉电阻器或直接连接到电源轨来完成此操作?

谢谢、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin、

    通常、未使用的 SCL 和 SDA 引脚可以连接到 GND。 我通知了我们的器件专家、因此如果有关如何处理该器件的问题有任何不同、他可以告诉您。

    谢谢、
    Nick
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    如果未使用 SCL 和 SDA、则可以将它们直接连接到 GND。

    谢谢。

    此致、

    Tomi Koskela