请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP87524B-Q1 PMIC 的数据表没有提到 SCL 和 SDA 线在未使用时如何处理。 由于在 PMIC 开启之前电路板将不会有3.3V 电源、因此它们应该连接到 PMIC 的3.3V 输出还是接地?
此外、如果它们连接到3.3V 输出、则应通过上拉电阻器或直接连接到电源轨来完成此操作?
谢谢、
Kevin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
PMIC 的数据表没有提到 SCL 和 SDA 线在未使用时如何处理。 由于在 PMIC 开启之前电路板将不会有3.3V 电源、因此它们应该连接到 PMIC 的3.3V 输出还是接地?
此外、如果它们连接到3.3V 输出、则应通过上拉电阻器或直接连接到电源轨来完成此操作?
谢谢、
Kevin