请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50 更改了化合物 ID 并对电池组放电、直至周五激活 CUV 保护、负载被移除。 星期一有一个电池电量耗尽至2.1V。
CUV SUV 设置为2.9和2.5。 屏幕截图是在星期一捕获的。 启用 CUV 后、对所有3节电池施加了放电电流。
由于 bq40z50从电池灌入电流、电池似乎已耗尽。 关断电压默认为1.75V。
PS 关断电压 = 2.5、 PWR_SAVE_VSHUT 未启用。
此问题是否由 bq40z50的静态电流引起? 是否设置 PWR_SAVE_VSHUT = 1并增大 关断电压= 2.6有所帮助?

原始主题链接: e2echina.ti.com/.../158277