This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ30Z554-R1:解封 BQ30z55代码

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719962/bq30z554-r1-unseal-bq30z55-code

器件型号:BQ30Z554-R1
主题中讨论的其他器件:BQ30Z55

谁知道 bq30z55 unseal 代码?或,我如何读取这个 unseal 代码,您能给我发送它,好男人?请帮助我,我的电池已被锁定,无法充电和放电。。。我的电子邮件:tianyawuji@yeah.net。。。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tianya、
    您的电池可能会遇到永久性故障(PF)、这意味着安全电路确定存在不安全状况、并且电池组需要永久禁用。 通常、化学保险丝会在电池组内部熔断、因此您无法对其进行充电或放电。 建议安全地回收电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道。我连接了 EV2300,但提示已密封,我已修复电池组,现在,我需要重置管理芯片(bq30z55),所以我需要解锁它,但电池组状态为 PF,所以我需要解锁代码
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请帮帮我
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    高、不密封的代码是秘密的、以避免未经授权访问电池设置。
    它由包装制造商(通常是台湾或中国公司)设定、他们知道此代码、您应该给他们发送邮件、并提供您需要此代码和不会公开的保修的充分理由。