This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27542-G1:哪些因素决定了 I2C 时钟频率

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719062/bq27542-g1-what-is-the-factors-determine-the-i2c-clock-frequence

器件型号:BQ27542-G1

您好、先生:

     根据 BQ27542-G1的规范、我们知道 I2C 时钟频率可以从0~~400kHz 设置、

计时只是快速模式计时 与 I2C 规范兼容、

它能否支持以100KHz 运行的标准模式?

时序是否遵循标准模式?

另一个问题是哪些因素决定了 I2C 时钟频率?

对于400kHz 的最大频率、

我们还可以设置为200kHz、300kHz、

但哪种频率是合理和 合适的?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rock

    该监测计可支持高达400kHz 的频率、但我建议将频率保持在100kHz 或更低。 时序遵循 i2c 规范。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx:

        如前所述、哪些因素会影响 I2C 时钟频率设置?

    如何检查频率是否合理且合适?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    监测计不会设置通信频率、您可以这么做。 如果您能够在不发生插孔的情况下成功地与监测计通信、则您的频率是可以的。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Onyx:
    我知道频率由主机设置。
    我的意思如下:
    如果我将频率设置为100KHz、
    如何检查100KHz 下的数据转换速率是否正常?
    还是 I2C 扩展?
    或其他因素?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Rock
    我仍然不明白你要问什么。 如果您的速率正常、您将能够在没有插孔(时钟拉伸发生时除外)或丢失位的情况下与监测计通信。 请查看器件 TRM/数据表的 i2c 规范部分以及 i2c 总线规范、以了解 i2c 操作。
    www.i2c-bus.org/.../

    谢谢
    Onyx