This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3878-ADJ:VSD (关断\输入电压)规格说明

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719845/lp3878-adj-clarification-on-vsd-shutdown-input-voltage-specification

器件型号:LP3878-ADJ

团队、

-您能否确认是否已为与 Vin 相同的条件指定了 SHUTDOWN\引脚?

- EVM 显示了 Vin 和关断之间的51k 电阻器\。 使用电阻器的原因是什么?
电路原理图上的关断状态。 直至输入电压。

提前感谢、

Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    /Shutdown 引脚需要低于 Vin、并且在 Vin 和/Shutdown 之间无需电阻器。 如果/Shutdown 引脚需要连接到 Vin 以外的其他位置、一些旧设计倾向于使用电阻器、这将为 PCB 布局提供灵活性。 但再说一次、您不必使用电阻器。  

    此致、  
    Jason Song