您好!
我有一位客户使用 BQ25121A、他们观察三种不同的情况、其中 SYS 电压测量值为0.6V、2.5V (标称值)、等于输入电压(VPROG -请参阅图1)。
该问题似乎在各种情况下发生、其中:
1. 当 VPROG 大约等于默认 VIN (DPM)(4.6V)时、最常见的情况发生。 问题本身是温度问题、在这种情况下、只需打开和关闭电源(当 VPROG = 4.6V 时)足够多次即可观察到所有三种情况。
2.在较低的温度下,这种影响似乎更加明显,在-5°C 时,这种影响的发生时间约为50%,在室温下,影响较小(约为20%)。 55°C 时观察到的实例很少
3.当 VPROG 设置为5V 或5.5V 时,问题仍然存在,但随着输入电压的增加,问题变得越来越少。
此问题也可以在 EVAL 板上重现。
请提供任何帮助。