This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28710:在高输出负载条件下启动器件

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718440/ucc28710-starting-device-at-heavy-output-load-condition

器件型号:UCC28710

通用输入85-265Vac 至24Vdc @ 0.4A 输出。

除了在高输出负载下打开 UCC28710进入保护模式外、一切都正常。 如果仍然通电、拔下负载并重新插入负载、输出电压恢复至24V 直流、电流恢复至0.5安培的额定电流。

因此、如果终端用户使用此功能、电源会输出并重新打开、则他们需要手动转到安装电源的位置、然后打开和关闭负载。  

输出端的最佳应用建议是什么、因此在为重负载的输出端供电之前、请确保 UCC28710已启动并运行。

使用初级侧辅助反馈。

我曾想找一个电压检测器、但希望得到以前可能遇到过这种情况的应用工程师的一些建议或指导。

感谢您提供任何反馈、或指向发布的另一个类似问题的指针、因为我找不到与我的问题类似的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、您好!

    感谢您关注 UCC28710。

    我需要了解在重负载时触发的故障类型是什么? 有两种可能的故障:过流和过压。 触发故障时、我建议查看 VS 和 CS 引脚电压。

    触发故障时的线路和负载条件是什么? 重负载意味着满载?

    查看您的原理图将非常有用。

    此致、

    区域

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图基本上是 WEBENCH 从 UCC28710页面输出的内容、其中输入电压为85-265Vac、单输出电压为24Vdc @ 0.5A。 我为 Rfbb 和 Rfbt 放入电位计以获取电压输出、并根据 WEBENCH 提供的设计报告使用不同的值进行实验。 当使用示波器进行工作台设置时、我将查看 VS 和 CS 引脚。

    对于启动器、使用120V 交流作为线路、是的、对于重负载、我是指0.5安培的满负载。 我有一个1.6k Ω 电阻器、一个 LED 也与负载并联、还有一个120uF 电容器。 也许电容器需要先充电、所以在电容器充满电之前、可能不会导致短暂的电流浪涌。

    同样、如果我断开"负载"、(LED 及其电阻器、15mA)仍然并联、则在初始启动后、所有操作都将恢复正常。

    因此、只有 LED 及其电阻器并联、然后冷启动都很好、可以施加负载并工作。

    保持负载连接(大约48欧姆电阻),冷启动,然后无输出电压和电流消耗。

    通过拔下负载并插回电源来快速断开负载、所有操作均正常。 初始冷启动、以及 WEBENCH 设计报告中注明"建议在轻负载条件下启动该器件"的文本。

    希望在满负载时启动。 也许一个具有轻微延迟以确保芯片实际运行的电压检测器能够帮助或者直到电容器充满电? 还是更改输出电容器值?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Matt、

    除了这些波形、还请向我发送您的最终原理图。

    如果控制器未在满负载时启动、这表明 VDD 电容过大、电容充电所需的时间更长。 一个可能的选项是选择较低的 Vdd 上限值。
    不需要任何额外的电路、控制器能够进行满负载启动。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前、我的 CDD 是1.00uF、我想 WEBENCH 设计人员默认采用。 我手头上有一个0.33uF 的电容来尝试一下。 再次感谢您的反馈。 将以结果中的任何更改进行响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将 CDD 更改为0.33uF、但没有任何变化。 我保留了0.33uF、并将 Cout 电容器值从建议的120uF 降低到47uF。 这似乎解决了从48欧姆负载开始、24V 直流0.5安培、并使用十进制电阻器实现高达686mA 的问题。 似乎已经解决了重最大负载时的冷启动问题、但示波器上的输出电压继承了大量噪声、或者是开关控制器本身的结果。 谢谢。 接下来、我将讨论 Cout 值、以实现平滑的输出波形。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以满载运行一整天。 我关闭了输入电压。 然后重新加电、然后在输出上获得三角波? 电路组件值似乎非常不正确。 我想可能是因为发热。 让我们冷却到第二天、然后重新加电、然后输出电压变为5.8伏、输出电压应为24V 直流和120mA、而不是500mADC。 非常奇怪。 有时在满载时冷启动、有时不启动。 断开负载后、快速重新检测、然后一切正常。 在48欧姆负载、500mA 输出时获得24Vdc 电压。

    本来以为已经解决了、但却是偶然的。 没有改变。  

    CDD 更改为0.33uF、Cout 更改为100uF、一次在冷启动时工作、没有任何问题。 是不是偶然的。 VS 反馈电阻器也用作电位计、用于微调输出电压以匹配变压器。 仍在进行计算。