主题中讨论的其他器件:UCC28061、
从旧 的 UCC28061交错 PFC 控制 IC 更新到新的"63A"版本后 、我们遇到了"B"通道栅极驱动 IC 输出故障。 升压转换器只会停止运行、升压电压会从230 Vac 线路输入降至约325的峰值线路电压。 检查 IC 后、我们发现 从 GDB 引脚11 到 Vcc 引脚12的内部低电阻为2-50欧姆。 从 GND 引脚3到 GDB 引脚11、一些故障也可能产生2-200欧姆的低电阻。 GDA 驱动输出没有低电阻或任何应力迹象。 IC 的其他引脚或 PFC 转换器控制 IC 之外的外部组件上没有出现其他异常。 该设计在 GDA 和 GDB 栅极驱动输出端为升压 FET 提供了27.5欧姆的串联栅极电阻。 正常更换 PFC 控制 IC 后、电源故障。 该控制 器由13.4 VDC 辅助电源供电、在满载条件下以70kHz 的频率运行、能够以500W 的功率提供400VDC。
是否有任何已知的栅极驱动器"B"输出 以这 种方式发生故障的历史 记录?
John