This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28063A:UCC28063 IC 栅极驱动 GDB "B"输出故障

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28061, UCC28063A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717153/ucc28063a-ucc28063-ic-gate-drive-gdb-b-output-failures

器件型号:UCC28063A
主题中讨论的其他器件:UCC28061

 从旧 的 UCC28061交错 PFC 控制 IC 更新到新的"63A"版本后 、我们遇到了"B"通道栅极驱动 IC 输出故障。   升压转换器只会停止运行、升压电压会从230 Vac 线路输入降至约325的峰值线路电压。  检查 IC 后、我们发现  从 GDB 引脚11 到 Vcc 引脚12的内部低电阻为2-50欧姆。 从   GND 引脚3到 GDB 引脚11、一些故障也可能产生2-200欧姆的低电阻。  GDA 驱动输出没有低电阻或任何应力迹象。  IC 的其他引脚或 PFC 转换器控制 IC 之外的外部组件上没有出现其他异常。  该设计在  GDA 和 GDB 栅极驱动输出端为升压 FET 提供了27.5欧姆的串联栅极电阻。 正常更换 PFC 控制 IC 后、电源故障。 该控制 器由13.4 VDC 辅助电源供电、在满载条件下以70kHz 的频率运行、能够以500W 的功率提供400VDC。

 是否有任何已知的栅极驱动器"B"输出 以这 种方式发生故障的历史 记录?

John   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    您不会说您是否对此更改对电路进行了任何更改。 您是否只是将 UCC28061替换为 UCC28063A?
    我知道 GDB 发生故障、但由于 PFC 输出未达到设定值、因此 GDA 似乎关闭或发生故障。

    随附的文档显示了这两个器件之间的差异、您可以看到大多数差异与误差放大器有关。

    e2e.ti.com/.../0184.Differences--UCC28063-and--UCC28061.pptx

    与栅极驱动有关的差异不应存在、并且栅极驱动 B 问题没有"历史"。

    我认为您的设计中正在进行一些操作、您应该尝试捕获栅极驱动器的一些开关波形。

    如果您附上原理图的 pdf、我可以查看并提供建议。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的 John:

    我们已将 UCC28061直接替换为 UCC28063A、而当前设计没有任何电路更改。

    器件在我们的生产测试期间运行、PFC 只会停止升压至400VDC、而我们的直流转换器会因低直流+总线条件而关断。

    “63A”以外的任何其它组件均未损坏。 直流偏置电源不会过载、但该单元在 GDB 或 GDB 驱动引脚上没有栅极驱动输出。  所有其他参数看起来正常。

    通过简单的电阻检查、可以发现 GDB 返回 Vcc 的电阻非常低、有时也会返回 GND 引脚。 GDA 驱动输出引脚看起来正常、没有低电阻。

    更换 PFC 控制器后、装置正常运行。

    我们的参考原理图显示了 PFC 设计,以“61”为基准,但实际安装了“63A”。

    我还在预启动200uS 栅极脉冲期间和加载升压操作期间附加了栅极驱动器的示波器截图。

    我们担心200uS 启动事件,如果 FET 打开的开关振幅可能会使“63A”栅极驱动负电压限制-0.5伏。 我们还没有捕捉到这一点,但180nS 或更低的栅极驱动振幅只是打开 FET,有源栅极电容处于最坏的状态,并在一定程度上将漏极开关边沿耦合回输出驱动器。  这是否是个问题? MOS FET 输出电容随源漏极电压下降而增加。  快边沿通过27.4欧姆栅极驱动电阻器 R117和 R124将其耦合回栅极驱动输出。  在导通漏极下降沿转换期间、这似乎约为500mA 的电流。  您对此有何看法? 这种情况是否会仅损坏“B”侧栅极驱动输出部分? 对于我们的 PCB 布局、它似乎具有两个栅极驱动信号的最高振幅。

    感谢您快速回复我们的帖子。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     其他波形

    A

    其他波形-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加了原理图-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    感谢您发送附加信息。
    此原理图针对电流限制设置为15A 并显示了元件值。
    您不能指定此应用中使用的功率级别、但15A 是非常高的电流限制、我想知道它是否设置得太高。
    如果将限值设置得太高、则会存在 PFC 在电流浪涌期间进行开关的危险、这可能会导致升压 MOSFET 故障。
    我还注意到、浪涌限制器 R103与输出电容串联的布置很不寻常、不属于升压 MOSFET 的一部分。
    因此、我怀疑在启动过程中会出现一些问题。

    我建议您为 UCC28063A 运行 Excel 计算器工具、并将 R104的值从20m Ω 增加到20m Ω。

    此外、GDB 或 GDA 输出故障通常与输出上的振铃有关。 这可以通过将反向二极管从 GDA/GDB 接地以及从 GDA/GDB 接至 VCC 来消除。
    我在原理图或所附的波形中没有看到任何其他东西、但我也建议您查看 PCB 布局、看看与 GDB 布线相关的布线是否有任何异常。

    希望这对您的故障排除有所帮助。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 John (G) -

    PFC 转换器在550W 下提供400VDC、以保持500瓦的直流输出功率。  我们在上电期间或 在120%过载运行条件下未遇到 FET 故障。 使用  "63A"时、启动看起来非常稳定。  

     之前的设计使用了 UCC28061 和同一 PCB、并且没有遇到 GDB 输出驱动器故障。  我们没有在"63A"的 GDA 或 GDB 输出引脚处观察到任何振铃。   我们确实看到了 FET "导通"时的 GDA 和 GDB 压降。 这在  升压软启动前的200us 重启计时器期间以及轻负载期间发生。

    我们的 主要关注点 是  FET 导通时的栅极输出尖峰。 当 FET 漏极电压下降(11nS 下降时间) 至大约50-100伏时 、FET 的输出电容会急剧增加。 这通过串联27.4欧姆电阻进行耦合、并将 GDB 输出向下加载。 附加负载在基准脉冲中将 GDB 引脚下拉约5伏 、这意味着大约180mA 的电流从 GDB 引脚拉出。  

    如果 FET 栅极降至地电平以下并变为负电压,输出驱动器电路是否 会永久损坏?

    在13.4 VDC 下运行“63A”是否有问题?

      将栅极串联电阻器增加到75 - 100欧姆 以进一步减弱输出电容和 FET 的快速导通边沿的影响是否有问题?

    我将回顾 GDA 和 GDB 电路以及二极管钳位反向的布局。

    John

     

          

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    如果您的转换器消耗的功率为500W、则需要一个栅极驱动器来将控制器连接到 MOSFET。

    无论您使用 UCC28061还是 UCC28063A,都是如此。 您可以使用集成 IC 栅极驱动器、也可以使用所附草图中所示的简单图腾柱驱动器。  

    e2e.ti.com/.../2364.driver.pdf

    UCC28061和 UCC28063A 的最大 UVLO 阈 值均为13.5V、因此 VCC 上的13.4V 不会始终为其中任何一个 IC 加电。
    保证14V 或15V 的电源电压为 IC 加电。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢 您提供栅极驱动器电路参考详细信息。 我们过去在 各种设计中都使用过它。  

     除了 "63A"自己的内部栅极驱动器之外、附加外部栅极驱动器的基础是什么?

       当漏极通过 100VDC     时、我们当前使用的 FET 具有大约1500pF 的额定输出电容、当栅极在导通期间转换到低于10VDC 时、该输出电容会继续增加到大约4000pF。

    电流内部驱动器上是否存在最大容性负载限制? 您的应用手册显示了在 GDX 输出上使用4700pF 电容进行测试。

    您是否认为这可能会给内部栅极驱动输出带来问题?

    我们将回顾您已经注意到的 Vcc 偏置设定点。

    我能否直接与您联系并讨论我们看到的驱动程序故障?

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    如果您需要进一步的帮助、可以通过 johngriffin@ti.com 与我联系。

    此致

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    由于问题正在通过电子邮件解决、我将关闭此帖子。
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的-感谢您的支持

    谢谢你