请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS1H000-Q1 您好!
目前、我使用 TPS1H000元件来限制电子应用输出信号上的电流。
在此应用的泄漏电流测量测试期间、我们注意到泄漏电流通过 TPS1H000的 OUT 引脚返回到应用的 GND (通过 TPS1H000的 GND 和 CL 引脚)。
如果我们切断 TPS1H000的 CL 和 GND 引脚、或仅通过切断 IS 输出引脚、即可解决该问题。 (请参阅附件中的原始原理图)
您能否为我提供有关此事件的说明以及针对此事件的建议原理图保护?
非常感谢您的观看