This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H000-Q1:TPS1H000-Q1

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718431/tps1h000-q1-tps1h000-q1

器件型号:TPS1H000-Q1

您好!

目前、我使用 TPS1H000元件来限制电子应用输出信号上的电流。

在此应用的泄漏电流测量测试期间、我们注意到泄漏电流通过 TPS1H000的 OUT 引脚返回到应用的 GND (通过 TPS1H000的 GND 和 CL 引脚)。

如果我们切断 TPS1H000的 CL 和 GND 引脚、或仅通过切断 IS 输出引脚、即可解决该问题。 (请参阅附件中的原始原理图)

您能否为我提供有关此事件的说明以及针对此事件的建议原理图保护?

非常感谢您的观看

请访问 Regardse2e.ti.com/.../Schematic-Leak-Current-Test.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供有关您提到的泄漏电流的更多详细信息。 您在哪里为该泄漏测试施加电压? 施加的电压值是多少? 泄漏电流的值是多少?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahmoud、请参阅随附我的答案

    感谢你的帮助、

    此致

    Romain

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经解决了它,
    在 TPS1H000的 GND 上添加一个二极管、但我无法解释其附加内容!
    如果您有一个解释、我将对此感兴趣。
    提前感谢
    此致
    Romain
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Romain、

    我了解到当您在器件 GND 上施加电压并将一个电阻器连接到输出端时、会发生泄漏。 电流从 GND 流向输出。 如果是这种情况、则是因为我认为基板存在反向偏置。 在接地端添加二极管将阻止电流流流过基板。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好、Mahmoud、

    要继续讨论这个主题、这是一个大问题。
    如果在安全器件中使用此组件、则泄漏电流足以激活继电器等输出器件。

    您在这里是否提到过这一点:
    "
    7.3.5.2.2输出关闭
    (笑声)
    由于内部逻辑控制路径或外部路径、输出端始终存在泄漏电流 I (ol、off)
    湿度、腐蚀等。 因此、建议使用外部上拉电阻器来偏移泄漏电流
    开路负载时的瞬态电压。 kΩ 的上拉电阻为15k Ω。
    "

    提前感谢您、

    此致、
    Nicolas。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、

    右上拉电阻器 RPU 形成一个分压器、负载阻抗 Rload 处于关闭状态时达到饱和。 负载两端的电压为[ Vsupply x Rload/(RPU + Rload)]。 该电压是否足以对其进行偏置取决于负载的类型。

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Mahmoud 的回答。

    但问题并没有得到解决:-(

    当我们测量 VOUT 和 GND 之间的电阻器时、如果没有电源(Vs 未连接)、电阻器将达到22千欧。
    它应该更大。
    在这种情况下、Vout 可以抑制电流并激活简单的安全继电器。

    数据表中该电阻器的测量位置是什么?

    提前感谢您、

    此致、
    Nicolas。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nicolas、

    测量从输出到 GND 的电阻不会提供正确的信息。 这是因为有从 VOUT 到 VS 的 FET 反向二极管。如果电源浮动、从 VS 到 GND 的电阻也会计入测量值。 在数据表参数表第6页中、正确的测量值描述为 I (ol、off)。 该泄漏电流最大为70uA 我希望这能回答你的问题。

    此致